欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是3D打印机?能做什么?

  • 2022.12.14 11:57:05
  • 米思米
  • 1945

3D打印机作为新设备而备受瞩目。在展览会等场所中被积极展示。此处我将介绍一下这样的3D打印机。

何谓3D打印机?

什么是3D打印机?能做什么?

3D打印机是打印3D即立体形状的设备。是能够将3DCAD模型的立体形状实际打印出来的设备。

近年来,机床也出现了读取虚拟3D数据并自动进行加工的机型,但在一般机床的情况下,人们必须一边读图纸一边手动输入加工程序。有时还需要中途变更设备或工具的作业和指示。但是有了3D打印机,就不必这样麻烦了。它能够读取虚拟3D形状,通过软件直接进行成型。

3D打印机的原理

什么是3D打印机?能做什么?

使用普通打印机在纸张等素材上打印时,打印机会向数字指定的坐标喷射规定量的墨水。这个原理对于3D打印机来说是一样的。3D打印机首先将虚拟3D形状沿Z轴(高度)切割成多个层。然后对于每一层,在指定的坐标喷射材料,并一边用光照射一边形成形状,进而通过将它们堆叠在一起来制作3D形状。因此使用3D打印机成型也有时被称为“堆叠”。

3D打印机的种类

什么是3D打印机?能做什么?

3D打印机种类繁多,可输出的材料主要是树脂和金属。也有处理石膏等的机型,但很少应用于工业范畴。成型方法会因材料而异。

树脂材料根据树脂的种类,会在吐出熔融树脂的同时进行堆叠,或者用光或激光固化,亦或者用激光烧结粉末。在吐出熔融树脂的3D打印机中,也有许多小型且便宜的机型。因此,也人会将其放置在小工作室或在家中作为兴趣爱好使用的情况。这就是为什么很多人一提到3D打印机就会想到这种类型。

然而,在实际制造业的现场,将树脂溶液和粉末通过光或激光固化、烧结的类型比熔化材料进行堆叠的类型使用更加广泛。此外,有一部分机型,使用激光或光进行成型的3D打印机比熔化材料成型的3D打印机精度更高。

在金属材料的情况下,大多数机型都是用激光烧结原料粉末来成型的。还有一些机型可以排出熔融金属并将其堆叠起来,但目前用途受限。这是因为金属的熔点比树脂高,因此需要大量的热量来熔化材料,而熔化的金属的粘度比熔化的树脂低,所以在堆叠过程中也容易流动。因此,处理金属材料的3D打印机主要还是用激光烧结粉末。

总结

3D打印机以试制和少量生产为中心被广泛使用,近年来也被用于最终产品的制造,是一种备受关注的设备。现在也不断推出具有新功能的3D打印机,因此如果有兴趣可以关注查找最新信息。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities